This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624高空闲电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043538/tas5624a-tas5624-high-idle-current

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624

目前、我的 TAS5624空闲 PVDD 电流约为140mA、数据表中规定、在50%占空比期间仅为15mA。

我当前的配置是2x SE 和1x BTL。

PVDD:37V

在空闲模式下、是否有会导致此类高电流消耗的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotoTW、

    您可以发布您的原理图吗? 140mA 与15mA 是一个很大的差异、我想知道是否有任何其他泄漏路径。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MotoTW、

    我想确认一些问题:

    1.您能否将 RESET 引脚设置为低电平、以检查37V 时的基极电流。 会看到~1.5mA 的极低电流。  如果明显大于该数字、则可能存在一些泄漏路径。

    A.电解电容器泄漏。

    b. 37V 是否提供给其他电路?

    2.您能否检查10uH 电感的磁芯损耗和 DCR 损耗水平。

    3.您能否移除 SE 通道的470uF 电容器、以确认这些通道是否存在泄漏路径。

    迪伦