This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:断电时放大器产生冲击噪声的原因和解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043072/tpa3116d2-causes-and-solutions-for-impact-noise-from-amplifier-when-power-off

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件: NE5532

客户打算将 TPA3116D2用作放大器、并希望了解以下信息:

1.打开和关闭放大器芯片时、使用放大器芯片时、产生碰撞声的具体原因是什么?

2.硬件上是否有有效的解决方案?

3. D 类放大器有时会将 NE5532添加到前端级,这是否会产生任何影响?

非常感谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    Q1、您是说加电/断电时会产生杂音吗? 噼啪噪声主要与音频输入和输出不匹配有关。

    Q2、我无法完全理解。  硬件上的有效解决方案意味着什么?

    Q3、不。没关系。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复!

    [引用 userid="404981" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043072/tpa3116d2-causes-and-solutions-for-impact-noise-from-amplifier-when-power-off/3858695 #3858695"]加电/断电时会发出噼啪声?[/quot]

    是的。 客户想知道是什么导致了这种噪声、是不是电源在上电和断电期间的电流冲击造成的? 或者、是因为整个芯片在加电和断电期间的功率不均会导致输出端的直流点发生变化?

    [引用 userid="404981" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043072/tpa3116d2-causes-and-solutions-for-impact-noise-from-amplifier-when-power-off/3858695 #3858695"] 硬件上的有效解决方案意味着什么?

     客户想知道如何使用外设硬件电路解决此问题、以及如何控制放大器芯片的静音脚部?

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    噼啪噪声来自 OUTP_N 的不匹配  

    –输入不匹配

    –DC 偏移。

    –电感器/布局不匹配

    我建议使用电源序列:

    1. 禁用放大器
    2. 初始化 DAC。
    3. 使能放大器(SDZ 高电平)。
    4. 使 AMP 静音。   
    5. 从 DAC 开始音频输出。
    6. 取消放大器静音。

    1. 使能放大器时(SDZ 高电平)--- 先将放大器静音,然后将 SDZ 设为高电平,延时>40ms,再将放大器取消静音。
    2. ‘‘(>20ms)到“完成初始化 DAC”和“启用放大器(SDZ 高电平)”。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复!

    客户仍有疑问:

    为什么输出在加电和断电时不匹配、直流电平偏移等、从而导致短暂的突发声音。 这是否是由于芯片在短时间内的功率不均导致的?

    谢谢,期待更新!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我是否可以知道有关最新问题的任何更新?

    非常感谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    是的。 主要原因是音频输入直流电容器不匹配。 因此、上面的建议就是这样。 正在等待设备成功上电、然后取消输出静音。

    此致、

    Derek