This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49721:可用于低频运行(5至30Hz 之间)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043732/lme49721-can-be-used-for-low-frequency-operations-between-5-to-30hz

器件型号:LME49721

如果 LME49721MA/NOPB 可用于低频运行(介于5至30Hz 之间)、并且它不在表面贴装中提供。  它将用作低频音频放大器(用于上下文)

否则、我对可用于低频音频放大的 IC 建议持开放态度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabaharan、您好!

    LME49721是一款音频运算放大器、未针对低于20Hz 的频率指定、但它可能仍用于较低的频率、但您需要对其进行测试或至少运行一些仿真、产品文件夹 https://www.ti.com/product/LME49721#design-development 中提供了 PSpice 模型

    您是否需要 PDIP 封装?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    PSpice 模型是否适用于低频应用?

    您能否将器件型号与数据表共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabaharan,

     提到的 PSpice 模型适用于 LME49721本身、以下是链接: https://www.ti.com/product/LME49721#design-development

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你没有回答我的问题。 我问过、 这适用于低频应用吗? 什么是器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabaharan,

    [引用 userid="491956" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043732/lme49721-can-be-used-for-low-frequency-operations-between-5-to-30hz/3861516 #3861516"] LME49721是一款音频运算放大器、未指定频率低于20Hz 的频率、但它可能仍用于较低的频率、但您需要对其进行测试或至少运行一些仿真、产品提供 PSpice 模型

    器件型号:LME49721

    链接: https://www.ti.com/product/LME49721#design-development

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师