This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:支持24KHz 采样率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043228/pcm1754-q1-support-for-24-khz-sampling-rate

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1754

您好!

我们将 PCM1754用于音频应用。

I2S SCLK 设为18.432MHz

I2S BCLK 设为768KHz

I2S FS 设置为24KHz

 数据表表表中的表1。 常见音频采样频率的系统时钟速率、未提及24KHz 采样频率。

您能告诉我们 是否支持24KHz 吗?


感谢您的宝贵时间和支持。

此致、
Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswanath、

    我们的 DAC 专家明天才上任、他将在本周回来时作出回应。

    感谢您的耐心等待、

    Carson

    低功耗音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viswanth、 该部件可支持5kHz 至200kHz 的采样频率、但您需要使用数据表中列为  FS 的特定倍数的系统 clk freq。 因此 SCK=768x24KHZ=18.432M 应该正常。

    此致、

    Arash