This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5622A:TAS5624高空闲电流

Guru**** 2532440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043535/tas5622a-tas5624-high-idle-current

器件型号:TAS5622A
主题中讨论的其他器件:TAS5624

目前、我的 TAS5624空闲 PVDD 电流约为140mA、数据表中规定、在50%占空比期间仅为15mA。

我当前的配置是2x SE 和1x BTL。

PVDD:37V

在空闲模式下、是否有会导致此类高电流消耗的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MotoTW、 我相信这是重复的线程、 我将关闭这个线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。