This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:MCLK 连接

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043710/tas5731-mclk-connection

器件型号:TAS5731

您好、E2E、

MCLK 的最佳连接是 将 MCLK 连接到 SCLK、还是将其连接到外部 MCLK? 这两种连接解决方案之间的区别是什么? 它是否会影响输出的 S/N 和 THD?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、卡

      MCLK 和 SCLK 在大多数情况下是不同的、请查看下图以选择发送到我们器件的正确频率。 我们始终单独发送 MCLK 和 SCLK 以满足不同的场合。  

      但是、如果您坚持将 MCLK 和 SCLK 设置为相同的值、则为64fs。 你可以尝试把它们连接在一起,我认为不应该有情感。