This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:与24位编解码器配合使用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043708/tlv320aic3268-use-with-a-24bit-codec

器件型号:TLV320AIC3268

几 年前、我为使用 TLV320AIC3268和  外部 AK4558 32位编解码器的客户进行了固件设计。  AK4558目前因生产设施起火而不可用。  我的客户最初选择此器件是因为他了解此器件。  他决定使用 Cirrus Logic CS4265作为替代产品、并完成了电路板布局。  他将电路板转发给我以更新我的固件、以便支持新的编解码器。  AK4558是32位编解码器、而 CS4265只有24位。  我 将在 I2C 模式下使用 AS1 、就像使用 AK4558一样。  我的 WCLK 仍为48KBPS、但我的 BCLK 必须更改为2.304MHz。  我更改了 PLL 分频器、并获得了2.304MHz BCLK、但当我更改 WCLK 分频时、r 我发现它没有低于32分频。  为了保持48KBPS 的采样率、我需要执行24分频。  我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.304MHz 的 BCLK 和48的 WCLK 分频器将为您提供48kHz 的 WCLK。  

    我认为您需要除以48而不是24;每个通道为24位、而不是12位。

    此致。