This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL1103T-Q1:通过 TWL 进行音频输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041435/twl1103t-q1-audio-out-through-twl

器件型号:TWL1103T-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV135TLV320AIC3111

您好!

我有一个已解调的 AM 信号。 它进入 TWL1103。

1.为什么要播种?

2.这一组成部分的好处是什么?

如果输出信号必须为600欧姆负载、DRV135可以执行此操作、或者我必须放置一个音频变压器。

Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assaf:

    如果您有该应用的方框图、它将有助于了解用例。
    也许编解码器正在将模拟信号引入数字 PCM? 还是在 耳机输出端将一些数字 PCM 转换为模拟?

    顺便说一下、如果您仍然有机会、我建议您研究在评估模块、控制 GUI 等方面具有更好支持的新器件 这在开发过程中非常有用。 您可以分别查看用于编解码器解决方案的 TLV320AICx、或用于 DAC 和 ADC 解决方案的 TLV320DACx。

    我认为 DRV135适合您的描述、变压器是可选的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是接收器的方框图。

    AD607是用于解调 AM 或 FM 信号输入的解调器。

    AD607输出是音频信号、它进入 TWL1103以产生 PCM 输出。

    此外、我们还有第二个输出(0.7Vp-p、600 Ω)

    我们考虑使用 EAR2O 满足这一需求、但我们不确定是否必须这样做。

    我们的音频带宽规格为300–3500Hz、因此我们想为此设置一个有源 BPF。 我们需要放置什么

    在 TWL 组件之前和之后?

    e2e.ti.com/.../Block-_2800_TI_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Assaf:

    感谢您进一步详细介绍该应用。

    如前所述、TLV320AIC3111等器件可替代 TWL1103。 它是立体声模拟输入、可路由到 ADC 以实现 PCM 输出、也可路由到 AB 类输出、您可以连接到 BPF 和 DRV135。

    我会在 TWL 的输入和输出端保持滤波器、在输出端需要滤波器以获得指定的 BW、在输入端通常会防止任何带外噪声耦合到音频信号中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师