This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:LME49724 ADC 输入缓冲器、意外的 VQ

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49724, OPA1632, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043241/lme49724-lme49724-adc-input-buffer-unexpected-vq

器件型号:LME49724
主题中讨论的其他器件: OPA1632TPS54202

我们正在尝试将 LME49724输入缓冲器原型设计为 Cirrus Logic CS5361/81。  我们的设计基于 TI 数据表中的 OPA1632和 LME49724输入缓冲器示例。

我们期望 Cirrus Logic 芯片的 VQ 为2.5V、这正是我们从电路中移除 LME49724时看到的情况。  但是、当 LME49724 (或 OPA1632)返回到电路时、VQ 会降至0.23V。

我们期望 VQ 保持在2.5V。  此外、在移除电压跟随器 U6和跳垫1和3时、我们仍然看到0.23V。  我们还尝试将 LME 的引脚7桥接到接地端、这在您的一些示例中是如此。  没有区别。

也许这个问题更适合 Cirrus Logic、我们也已与他们联系。  我们只是认为您可能有一些想法。

我们的运算放大器电源为+/-10V、而我们的-12V 由 TPS54202供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    从原理图中可以看出、运算放大器输出和 ADC 输入之间没有任何交流耦合电容器。 通常、您具有一些交流耦合、以避免从一级产生的偏置与从下一级产生的输入偏置相冲突。

    这是一种差分连接、直流偏置不应产生影响、但 CS 器件可能仍需要直流阻断电容器。

    我只想为电容器替换一些串联电阻器、并检查它是否更好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师