This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:使用 ADC、无需外部时钟

Guru**** 2384370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043584/tlv320adc6120-using-adc-without-external-clock

器件型号:TLV320ADC6120

在我的应用中、我想使用 I2S 从协议中的 ADC 来读取2个通道。

我想知道是否可以使用 FSYNC 和 BCK 输入来生成内部时钟。

如果是、您可以共享 PLL 寄存器配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将该寄存器保持在默认状态将允许您提供 FSYNC 和 BCLK 以生成所需的内部时钟

    考虑到所使用的 FSYNC 与 BCLK 的比率是受支持的。

    没有其他的 PLL 寄存器需要配置该寄存器是否保持原样、是否正确提供 BCLK 和 FSYNC。

    此致、

    Carson