This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:是否有方法从 PPC3导出配置代码

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043386/tas5805m-is-there-a-way-to-export-the-configure-code-from-ppc3

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好专家,

PPC3软件调试了声音效果后、是否有方法将配置导出为代码?

现在已在 UI 上进行了配置、我应该如何使用此配置?

此致、

邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您可以在 TAS5805主页中找到"查找终端系统集成"、然后选择"将当前状态转储到头文件"。 单击转储到输出窗口、您可以从右侧的输出窗口中找到代码。