This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043299/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

PIN2与PIN3我看参考设计都是上拉到PVCC,我没这样设计,上拉到3.3V是否可以;我的PVCC供电是12v;请问这样设计有问题嘛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 数据表中的6.3建议运行条件。

    到3.3V 的上拉电阻应该可以。

    此致、

    Derek