This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:有关 EVK#39和不同型号智能放大器的阐述

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M, TAS5766M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043073/tas5766m-clarification-on-evk-s-and-different-models-of-smart-amplifier

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件:TAS5768M、 TAS5782M

您好!

我有以下与不同智能放大器、EVK 和 Pure Path 主板相关的问题:

1) 1)以下智能放大器之间的差值(瓦数除外):

         https://www.ti.com/product/TAS5768M vs https://www.ti.com/product/TAS5766M vs https://www.ti.com/product/TAS5782M

  1. 在上面、除调制之外、TAS5768M 和 TAS5766M 之间是否存在任何差异? 如果电源不是问题、哪一个更好?
  2. TAS5782M 和 TAS576XM 之间的差异、瓦数除外?

2) 2)在后面的 EVK 中、有什么区别、因为即使有一个放大器的成本更高、价格也几乎是两倍?

      https://www.ti.com/tool/TAS5766MDCAEVM 与 https://www.ti.com/tool/TAS5766MRMTEVM 对比

3) 3)在 Pure Path 母板产品页面上、未列出 TAS576XM 系列、是否支持第2点中提到的 EVK?

    https://www.ti.com/tool/PUREPATH-CMBEVM#supported-products

4) 4)扬声器特性鉴定工具的主要用途是什么?

   https://www.ti.com/tool/PP-SALB2-EVM

  1.  我们应该何时考虑购买它、因为它非常昂贵?
  2. 是否有相同的替代方案?
  3. 它是否支持第1点中提到的智能放大器?

此致、

Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajit

      5766和5768之间的主要区别在于封装。 您可以认为它们是相同的。

      5782和576x 具有不同的 DSP 结构。 5782可以实现更复杂的功能。 当您在 PPC3中检查其应用时、这一点更为明显。

      两个 EVM 5766MD 和 MR、其 BOM 几乎是彼此的两倍。 不仅 MR 具有两个放大器、还有两组外围器件、使 PCB 面积加倍。 我觉得价格是合理的。

      主板支持 TAS576x 系列。

      智能放大器工具可通过智能预测算法显著提高音质、峰值功率输出和系统可靠性。 当我们的客户想要实现高质量音效时、他们将需要这些工具。 目前没有其他选择。 前面提到的57系列支持智能放大器。