This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:PSpice 上的温度扫描

Guru**** 2521040 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042894/opa1602-temperature-sweep-on-pspice

器件型号:OPA1602

大家好、

你好。

我们的客户对 在 OPA1602等差分放大器上使用 PSpice 进行扫描仿真的性质有疑问。
例如、在电阻器容差字段中、他可以输入 TC1和 TC2字段的绝对值。 但 他无法输入-5ppm/+10ppm。 他只能输入5ppm。 无 +/-符号。 因此,当他输入5ppm 时,程序假定它是+5ppm 还是 -/+ 5ppm?

他正在设计差分放大器。 因此、他需要检查温度变化时会发生什么情况。 但对于扩散放大器、这4个电阻器都是-/+ 25ppm。 这意味着其中一个可以是+7ppm、另一个可以是-3ppm。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、  

    我正在研究这一点、并将在明天用我发现的内容做出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    运行此类仿真的最佳方法是运行 Monte Carlo 分析。 另一种方法是手动更改每个电阻器的温度系数并手动进行灵敏度分析。 OPA1602宏模型根本不包含温度漂移、室温规格是它所基于的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    根据客户、 Monte Carlo 基于容差。 在设计中、他可以通过软件消除绝对偏移(由容差引起)、因此 REST 仅是温度影响。 他如何对此进行模拟?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我们有一个培训、其中似乎包括电阻器的温度系数扫描。 这是否会帮助客户进行咨询?

    https://training.ti.com/pspice-ti-monte-carlo-histogram-and-temperature-sweep-analysis