大家好、
你好。
我们的客户对 在 OPA1602等差分放大器上使用 PSpice 进行扫描仿真的性质有疑问。
例如、在电阻器容差字段中、他可以输入 TC1和 TC2字段的绝对值。 但 他无法输入-5ppm/+10ppm。 他只能输入5ppm。 无 +/-符号。 因此,当他输入5ppm 时,程序假定它是+5ppm 还是 -/+ 5ppm?
他正在设计差分放大器。 因此、他需要检查温度变化时会发生什么情况。 但对于扩散放大器、这4个电阻器都是-/+ 25ppm。 这意味着其中一个可以是+7ppm、另一个可以是-3ppm。
谢谢、此致、
艺术