This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:我可以使用 TAS5624EVM 评估 TAS5614LA 吗?

Guru**** 2640205 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1043013/tas5614la-can-i-evaluate-tas5614la-using-tas5624evm

器件型号:TAS5614LA
主题中讨论的其他器件: TAS5624

大家好、

我的客户正在寻找 TAS5614EVM、但 TI 似乎不再支持 TAS5614LA EVM。  但是、TAS5624看起来与 TAS5614LA 引脚兼容。

问题1.根据我的理解、它们在热性能方面只是不同的。 是否可以使用 TAS5624EVM 评估 TAS5614LA?  

问题2. 如果没有、  是否可以订购 TAS5624EVM 并将 AMP IC 替换为 TAS5614LA? (使用加热枪并再次焊接。)

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay Yoo、

    除了热性能、这两个器件之间也存在 THD 差异、TAS5624更好。  

    可以订购 TAS5624EVM 并使用 TAS5614LA 替换 IC。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    非常感谢您的确认!

    Jay