This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:关于中心电压输入范围。

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042724/pcm1808-q1-about-center-voltage-input-range

器件型号:PCM1808-Q1

您好!

请告诉我中心电压输入范围。

数据表描述了最小0.2Vcc 和最大0.8Vcc。

这是 IC 中内置的 Vref 电压的变化范围吗?

如果是这种情况、则 Vref = 0.8VCC = 4V。

模拟输入的绝对最大额定值在最大值时约为5V、这意味着输入电压只能为4V±1V。
这是否意味着即使我输入了一个交流耦合电压、我也只能输入高达1Vp-p 的电压?

此致、

平岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 Vref 等于.5Vcc。

    中心电压是指输入端的直流偏置、其中需要的最小值为.2Vcc、最大值为.8Vcc

    如果是标称值、则为 Vcc = 5V。 标称直流偏置电压为2.5V、输入 电压为3Vpp、不会破坏任何最大额定值。

    此致、

    Carson