This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:需要了解两个编解码器 TLV320AIC3104-Q1 (外部2*20W)和 TLV320AIC3100IRHBR (内部0.8W)之间的切换

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1, TLV320AIC3104-Q1, TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042280/tlv320aic3104-q1-need-to-understand-switching-between-two-codecs-tlv320aic3104-q1-external-2-20w-and-tlv320aic3100irhbr-internal-8w

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3118D2-Q1TLV320AIC3104

大家好、

我们正在 IMX8mm-EVK 板上开发音频模块。

IMX8mm-EVK <->TLV320AIC3100IRHBR (内部0.8W)。

IMX8mm-EVK <->TLV320AIC3104-Q1 (外部2*20W)<->TPA3118D2-Q1 功率放大器。

需要了解两个编解码器 TLV320AIC3104-Q1 (外部2*20W)和 TLV320AIC3100IRHBR (内部8W)之间的切换。

是否有任何方法可以使用编程方式在这两个编解码器之间切换?

这两个编解码器都是由于存在特定的功率值而被使用的。

TLV320AIC3104将作为音频信号源、该编解码器的模拟输出将输入 TPA3118D2-Q1。

等待您的积极回应

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些位于2个不同的电路板上-对吗?

    您应与  IMX8mm-EVK 核实它们与电路板中其他 IC 的通信方式。

    在 AIC31xx 器件中、这些器件是 I2C 接口、并且都具有相同的 I2C 地址(0x18)、因此您需要确保与正确的器件通信。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有一个 EVK 板、但有两个不同的编解码器。

    是否有办法单独与他们交谈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须能够将它们隔离、也许可以放置一个 I2C 开关与主机或者更改一个具有不同地址的编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭此案例。