This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:TPA3118D2-Q1驱动器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TPA3118D2-Q1, TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041563/tpa3118d2-q1-tpa3118d2-q1-driver

器件型号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104TPA3118D2

大家好、

TLV320AIC3104将作为音频信号源、该编解码器的模拟输出将输入 TPA3118D2-Q1。

我们正在 IMX8mm-EVK 板上开发音频模块。

需要您的帮助才能将编解码器与放大器集成。

您是否可以共享驱动程序文件或任何文档以将 TLV320AIC3104 与 TPA3118D2功率放大器集成在一起。

分享您与之相关的任何内容。

等待您的积极回应

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyesh、

    TPA3118是一款模拟输入器件、可接收差分模拟输入信号以针对每个通道进行输出、如下图所示。 因此、需要设置 TLV320AIC3104来配置该模拟输出。

    让我在支持 TLV320AIC3104的团队中回答驱动程序问题

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的回答。

    更多问题:

    那么、基本上为了驱动 TPA3118 A、我们需要它的驱动程序文件还是它在没有驱动程序文件的情况下工作。

    2.使用  TPA3118 AMP 设置 TLV320AIC3104需要遵循哪些步骤。

    目前,我们有 用于上述编解码器的驱动程序文件和 dtsi 文件,还有其他需要用于放大器设置的文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您已经拥有 AIC3104驱动器、因此您似乎只需要将模拟输出发送到 TPA3118。

    我不知道 TPA3118是否有驱动程序用于其运行、Luis 可能会发表评论。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  

    感谢您的支持。

    是的、我有 AIC3104的驱动程序。

    您能否共享其 I2C 地址、IOMUX 引脚控制和复位 GPIO 引脚配置。

    如下所示的集成:

    TLV310aic3104 (2×20W)> TPA3118>2个扬声器

    另外、您能否查看 我们是否有用于 TPA3118的驱动器与 imx8mm-EVK 板集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 AIC3104的7位 I2C 地址在数据表 中为0x18。  

    您指的是什么控制 IC?  

    Luis 可以提供 TPA3118的驱动程序信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、pdjuandi

    我将使用 IMX8mm-EVK 板进行配置。

    IMX8mm-EVK <-> AIC3104 <-> TPA3118  

    尊敬的 Luis Fernandes de Pina

    您能否在  AIC3104 <-> TPA3118连接上提供更多输入。  

    谢谢、

    Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应与  IMX8mm-EVK 团队核实。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    是否有任何方法可以与他们联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以查看他们的网站、这不是 TI EVM。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis 可能对此有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA3118采用模拟输入、但没有适用于该器件的驱动器或寄存器。 TLV320AIC3104的任何模拟输出都需要进入交流耦合输入电容器、然后连接到 TPA3118的输入引脚。

    由于我不支持此器件、请单独讨论 TLV320AIC3104驱动程序、此问题与 TPA3118D2器件配置或行为无关、因为它仅接受模拟输入。 它接收 模拟输入的方式取决于客户使用的任何接口。

    此致、

    Luis