This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3111作为替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1042062/tlv320aic3100-tlv320aic3111-as-alternate

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111

大家好、我一直在 使用 TLV320AIC3100进行量产、但该器件已延期至2022年。

我是否可以使用 TLV320AIC3111 (可用)。 器件 I 在 PCB 上使用单声道配置中的连接线、引脚19/23和22/26。

如果将相同的引脚连接到 TLV320AIC3111、会发生什么情况? Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您必须使用 SPRP 和 SPRM 以获得更高的效率、则最好将其保持悬空。

    此致。