This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:确认 I2C 引脚电容

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041363/tlv320aic3206-confirming-the-i2c-pin-capacitance

器件型号:TLV320AIC3206

I2C 电容是否为数据表中规定的400pf?   这是每个引脚接地吗?   您能否确认这是否与您可能拥有的任何测试数据一致?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该400pF 是允许的最大负载电容、具体取决于 I2C 规范中规定的电压和速度/频率。

    它是总线的电容、而不是内部电容、是相对于接地。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。 您是否知道这些引脚相对于接地的电容是多少?

    谢谢、

    HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部引脚电容通常小于10pF。

    此致。