This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:数字电源关闭且模拟电源打开时出现问题?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1792, PCM1792A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1041639/pcm1792a-issue-when-digital-power-is-off-and-analog-power-on

器件型号:PCM1792A
主题中讨论的其他器件:PCM1792

您好!

我对 PCM1792/A 的正确使用有疑问

对于 PCBA 设计、我使用两个电源发生器、一个相对于数字发生器、另一个相对于模拟发生器。

有一段时间、我想在模拟电源仍然打开时关闭数字电源。

模拟和数字电源之间的桥接器是 DAC PCM1792A。 是否有任何命令要求 PCM1792在模拟电源打开时关闭数字电源(引脚9)(引脚23、28、15)? (在无限的时间内?)

我已经提出了一个类似的问题、但恰恰相反(当 PCM1792A 具有模拟关闭和数字打开功能时)、答案是:没有问题。

感谢您的支持!

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    数据表中没有电源要求或排序、根据功能图 、我不会看到模拟电源加电和 数字部分断电的任何问题。  

    此致、

    Arash

    TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。  您对 与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关 您的设计的工程服务或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的快速回答! 很好理解的是、PCM1792A 可在模拟侧上供电、而在数字侧断电。

    感谢您的支持!

    此致、

    弗洛里安