This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:AIC3263模式选择

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131446/tlv320aic3263-aic3263-mode-selection

器件型号:TLV320AIC3263

您好!

我在本主题 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104527/tlv320aic3263-linux-kernel-v5-4-driver/中将 aic3263与给定的驱动程序结合使用。 我定义了2种不同的模式并使用 mkcfw 工具创建.bin 文件、但我不理解如何更改模式。 我在 tlv320aic326x.c 文件中找到 aic3262_set_mode_get 函数。 根据函数说明、我尝试运行 tinymix 命令来列出模式。 但是、当我运行 tinymix 命令时、aic3xxx_get_mode 函数中会发生内核严重错误、并且系统会重新启动。  

我在 aic3xxx_get_mode 函数中添加了一些调试打印、如下所示。 我想、我无法访问 CFW_ST态 ps 变量的内容。  

static int aic3xxx_get_mode(struct snd_kcontrol *kcontrol,
			    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
{
	printk("--- get mode ---: 1\n");
	struct soc_enum *e = (struct soc_enum *) kcontrol->private_value;
	printk("--- get mode ---: 2\n");
	struct cfw_state *ps = (struct cfw_state *) e->mask;
	printk("--- get mode ---: 3 ps : %s\n",(ps == NULL ? "NULL" : "NOT NULL"));
	printk("--- get mode ---: 4 ps->cur_mode_id : %d\n",ps->cur_mode_id);
	// printk("--- get mode ---: mode=%d pfw=%d ovly=%d cfg=%d",ps->cur_mode, ps->cur_pfw, ps->cur_ovly, ps->cur_cfg);
	printk("--- get mode ---: 5 ucontrol : %s\n",(ucontrol == NULL ? "NULL" : "NOT NULL"));
	ucontrol->value.enumerated.item[0] = ps->cur_mode_id;
	printk("--- get mode ---: exit\n");

	return 0;
}

[  139.514325] --- get mode ---: 1
[  139.522545] --- get mode ---: 2
[  139.525689] --- get mode ---: 3 ps : NOT NULL
[  139.530063] Unable to handle kernel access to user memory outside uaccess routines at virtual address 0000000072388938
[  139.540804] Mem abort info:
[  139.544336]   ESR = 0x96000004
[  139.547424]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
[  139.552750]   SET = 0, FnV = 0
[  139.555832]   EA = 0, S1PTW = 0
[  139.559720] Data abort info:
[  139.562627]   ISV = 0, ISS = 0x00000004
[  139.566477]   CM = 0, WnR = 0
[  139.569438] user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=00000008cf4e3000
[  139.575886] [0000000072388938] pgd=0000000000000000
[  139.580774] Internal error: Oops: 96000004 [#1] PREEMPT SMP
[  139.586344] Modules linked in: [last unloaded: brcmutil]
[  139.591654] CPU: 4 PID: 2095 Comm: tinymix Not tainted 5.4.47 #82
[  139.597740] Hardware name: Variscite VAR-SOM-MX8 LVDS (DT)
[  139.603223] pstate: 60400005 (nZCv daif +PAN -UAO)
[  139.608022] pc : aic3xxx_get_mode+0x5c/0xa8
[  139.612206] lr : aic3xxx_get_mode+0x5c/0xa8
[  139.616383] sp : ffff80002b16bc00
[  139.619693] x29: ffff80002b16bc20 x28: ffff00082d7e8000 
[  139.625001] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000 
[  139.630309] x25: 0000000056000000 x24: 0000000000000000 
[  139.635617] x23: ffff000872381530 x22: ffff800011843294 
[  139.640925] x21: ffff80001195f6ee x20: 0000000072388900 
[  139.646233] x19: ffff00084f41b000 x18: 0000000000000000 
[  139.651541] x17: 0000000000000041 x16: ffff80001134bfe8 
[  139.656849] x15: ffff8000115ba427 x14: 0000000000000050 
[  139.662157] x13: 0000000000003837 x12: 0000000000000000 
[  139.667465] x11: 0000000000000000 x10: 00000000ffffffff 
[  139.672774] x9 : 1bcaf463bca62a00 x8 : 1bcaf463bca62a00 
[  139.678082] x7 : 3a2073702033203a x6 : ffff8000120cb9b1 
[  139.683390] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 
[  139.688698] x3 : ffff8000107f0220 x2 : fffffffffffffb85 
[  139.694006] x1 : 0000000000000000 x0 : 0000000000000021 
[  139.699314] Call trace:
[  139.701758]  aic3xxx_get_mode+0x5c/0xa8
[  139.705589]  snd_ctl_ioctl+0x8cc/0x16d8
[  139.709421]  do_vfs_ioctl+0x648/0x14b8
[  139.713162]  __arm64_sys_ioctl+0x70/0x98
[  139.717084]  el0_svc_common+0x98/0x150
[  139.720826]  el0_svc_handler+0x68/0x80
[  139.724570]  el0_svc+0x8/0xc
[  139.727449] Code: d0004c80 9a9502c1 911b4400 97c672d5 (b9403a81) 
[  139.733550] ---[ end trace 067dcb5bf62a504c ]---
[  139.738165] Kernel panic - not syncing: Fatal exception
[  139.743387] SMP: stopping secondary CPUs
[  139.747310] Kernel Offset: disabled
[  139.750798] CPU features: 0x00000002,2100600c
[  139.755149] Memory Limit: none
[  139.758202] Rebooting in 5 seconds..

我是否做了一些错误 、如何正确更改模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请使用以下链接中的代码。

    我想知道您使用的平台、操作系统和内核版本是什么。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/4405.aic3262_2D00_0511.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此驱动程序时、混合音频仍会导致内核严重错误、 并且音频不再工作。 我在 imx8 SoM 上使用 Android 内核 v5.4.47。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我共享日志和 bin 文件? 我的电子邮件地址 :shenghao-ding@ti.com

    如果可能、我们也可以进行 conf-call。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log.zip

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我附加了我当前的驱动程序、配置文件、二进制文件和日志文件。 我在 config parse 函数中发现了一些错误。 我认为在解决此问题后进行 conf-call 会更有帮助。  

    在 aic3xxx_CFW_unPickle 函数(在 aic3xxx_CFW_ops.c 文件中)中、我认为 MODE_OFFSET 是错误的、对于所有模式都是相同的、因此解析器解析配置文件的相同部分并打印始终相同的模式名称。

    [    9.244190] loaded pfw's
    [   12.016060] mode_offset : 13718
    [   12.016063] mode 0, Speaker
    [   12.016065] mode_offset : 13718
    [   12.016066] mode 1, Speaker
    [   12.016072] loaded modes

    我在 CONFIG 中定义了2种不同的模式、但与此日志部分类似、解析器始终首先解析模式、因为 MODE_OFFSET 变量在完成一种模式解析转弯后不会更新。 偏移是根据 MODE_OFFSET 变量计算的、但对于所有循环、它都是相同的、因此它会反复解析相同的模式信息。 由于这个错误、我有两个同名的不同模式、这可能会导致另一个问题。

    static int aic3xxx_get_mode(struct snd_kcontrol *kcontrol,
    			    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
    {
    	struct soc_enum *e = (struct soc_enum *) kcontrol->private_value;
    	struct cfw_state *ps = (struct cfw_state *) e->mask;
    
    	ucontrol->value.enumerated.item[0] = ps->cur_mode_id;
    
    	return 0;
    }

    就像我之前说过的、当我想列出使用 tinymix 的模式时、它会在该函数中崩溃。 e->掩码变量用作指针,但它不是有效地址。

    请检查我的日志和配置。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    对拖延表示歉意,盛豪将尽快发表评论。 感谢您的耐心等待!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址是 shenghao-ding@ti.com。我们可以设置 conf-call 来解决此问题。 您可以通过邮件与我共享 bin 文件。 我可以先检查 bin 文件。