This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:选择具有可配置参数的固定工艺流程后、PCM5121无输出。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5122EVM-U, PCM5142EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031682/pcm5121-pcm5121-has-no-output-after-selecting-fixed-process-flow-with-configurable-parameters

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5122EVM-UPCM5142EVM-U

我正在使用 PCM5121开发一个项目、我想使用音频处理固定音频处理流程(程序5)、MCU 编程逻辑如下:
1.进入待机模式(RQST=1)
2.自适应模式(AMDC=1)
3.工艺流程设置(PSEL[4:0]=5)
正常模式(RQST=0)

实际上、我在步骤2之前重新填充系数参数、但实际上、无论我是否填充系数参数、只要执行第三步、DAC 都不会输出。 我是否可以问导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、XP、我需要与一位同事联系、稍后再与您联系。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    非常感谢、我购买的 EVM 板尚未到达、可能原因可以通过 EVM 板找到。 但我在中国、估计需要半个月才能收到电路板、所以我在这里向您提出了一些问题。

    此致、

    XP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我的问题是否有任何结果?

    XP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XP、很抱歉、我已要求我的同事提供您的答案、因为我不熟悉此流程。  我一听到他的话,就会告诉你。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XP、您是否已经获得了 EVM? 我想知道您是否使用 EVM 解决了该问题。 如果不能、您可以向我发送您正在使用的实际脚本、以便我可以查看它。 谢谢。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    物流部门显示 EVM 仍在美国、我不确定何时能获得 it.e2e.ti.com/.../BuildTempFolder.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、XP、 这似乎太长 了、无法获取 EVM。 同时、我看 了您发送的脚本、 它是一个非常大的文件 、很可能存在错误  、很难发现 任何问题。 恐怕我在这方面不能提供太多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    我知道。 是否会像这样:PCM5121本身是否需要烧录特定固件才能有效执行问题中的第三步(进程流设置(PSEL[4:0]=5)?  因为一旦我的软件执行此步骤、就没有声音了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它不需要任何特定固件,我知道如果您使用 EVM,那么您需要从 PCM5122EVM-U 或 PCM5142EVM-U 产品页面下载最新的 TAS1020 USB 固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、 昨天我收到了 EVM 板、通过 PurePath Studio、我知道如何正确写入声音效果参数。 感谢你的帮助。
    我有另一个问题。 我们已对产品进行低音/高音调节、但写入声音效果参数需要使5121进入待机模式、这将导致音乐中断。 这是不可避免的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XP、

    可以通过使用“自适应模式”来避免这种情况。 查看数据表上的第104页。  基本上、您将器件置于自适应模式、然后写入系数存储器。  将第44页的寄存器1中的 ACSW 位置位、即可加载这些更改。

     此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    这非常有效、问题已经解决、感谢您在过去一个月的帮助。

    XP Zheng