This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:音频数据宽度和时钟之间的关系以及其他数据格式问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028864/pcm4202-relation-between-audio-data-width-and-bck-clock-and-other-data-format-questions

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件: PCM1804

大家好、团队、

我收到了客户关于  PCM4202音频数据格式的问题。

①音频数据宽度和 BCK 时钟之间的关系

当 PCM4202设置为 PCM 从模式时、1位音频数据输出的宽度是否取决于向 PCM4202外部提供的 BCK 的时钟?

例如:当 fs=48kHz 时、如果 bck 为64fs、则 bck 的1位宽度设置为1/64fs[s];如果 bck 为128fs、则1位宽度设置为1/128FS[s]。

②确认应输入的频率

当 PCM4202设置为 PCM 从模式和单速率采样模式时、数据表被写入以在 BCK 中输入128FS。 您是否会确认这是否正确? (数据表 p16)

对于其他 ADC、它们已经将 bck 设置为64fs、并且从未看到 ADC 设置为128fs、因此我想检查一下、以防万一。

③功能兼容器件之间的数据格式差异

PCM4202是 PCM1804引脚控制的功能兼容产品、但当音频数据处于 PCM 输出时、数据格式存在差异。

当设置为24位左对齐时、PCM4202从 MSB 左对齐、而 PCM1804从 LSB 左对齐。

即使在功能兼容的产品中、数据格式也存在差异是否方便?

如果需要更多信息、请联系我们。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据位宽度由什么是 bck 决定、无论 bck 的周期是多少、数据位宽度都是如此。 从机模式下的比率设置只是让器件知道您要将什么 bck 输入到其中、它并不决定数据宽度的任何作用。  

    是的、128fs 是正确的、因此在从模式下、它们需要提供频率为128xfs 的 BCK 时钟

    第三个问题的答案更取决于数据的发送位置以及接收数据的任何器件、它具有接收 MSB 或 LSB 的特定设置、以及是否可以更改。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您解释时钟和数据位之间的关系。

    客户似乎也对答案很满意、所以我想 宣布此案例 现在已关闭。

    感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否再问两个有关我之前问过的 PCM4202和 PCM1804的问题?

    (4)更改数字滤波器设置

    观察滤波器特性、PCM4202和 PCM1804似乎都具有数字滤波器设置、当 fs=96kHz 时、该设置会将带宽限制为48kHz 或更低。

    是否可以设置一个数字滤波器、在 fs=96kHz 时将带宽限制为24kHz 或更低、这与 fs=48kHz 时的带宽相同? 如果可能、客户还想知道如何更改设置。

    *相关说明(PCM1804数据表 P13-14图17、21)(PCM4202数据表 P7-8)

    (5)如何减少信号处理延迟

    对于 PCM4202和 PCM1804、当 fs=48kHz 时、是否有办法减少输入和输出之间的信号处理延迟量?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    在我们尝试避免与初始问题间接相关的运行线程问题时、您能否就这些问题发布新帖子? 同时、我仍将回顾您的问题。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我知道。 抱歉将所有问题汇总在一起。

    我针对 PCM4202s 的其他问题做了单独的主题、希望大家能在这里给我一些建议。

    此致、

    梁太郎福井