This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:具有 TPA3255的200W @ 8 Ω 单声道扬声器

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027647/tpa3255-200w-8ohm-mono-speaker-with-tpa3255

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TAS5634

我应该使用哪种模式?

PBTL 模式表示它必须只有2-4欧姆。 我也可以使用8欧姆电阻器吗?

还是最好使用 BTL 立体声模式并保留一个通道不使用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

       在 PBTL 模式下使用8Ω Ω 负载是可以的、但问题是我们的器件无法在这种大电阻上提供200W 功率。  

       我们器件可提供的最大功率取决于两个因素:负载电阻和 PVDD 电压。 典型的最大 PVDD 电压为51V、考虑到电路中的压降、通常我们会考虑输出的峰值为49V。 因此、正弦波的 RMS 最多为34.6V。 如果使用8Ω Ω 作为负载、则无论您使用 PBTL 或 BTL、我们的器件都只能提供150W 的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果我将电压升高到59V,会发生什么情况?

    如果我减去您建议在电路中损失的2V、我将获得57V 输出。

    40、3V 均方根电压

    -> 203瓦

    数据表指出、该器件 可承受高达69V 的电压  

    如果这不是一种好方法、TI 如何让8欧姆的音频功率达到200 W?  

    我不是固定要使用此器件... 我只需要 D 类功率放大器提供200W RMS @ 8欧姆电阻。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在超过建议的工作电压的情况下运行器件可能会导致问题。 69V 是绝对最大范围。 在我们的数据表中、我们提供了以下说明、

    "应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
    这并不意味着器件在这些条件下或在超出建议条件下的任何其他条件下能够正常运行
    运行条件。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。"

    您能告诉我们200W 输出下的 THD+N 目标吗?  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、感谢您的回答。

    我们的目标是 THD+N 为10%或更低@ 200W。

    系统设计应该是

    1个对称输入->

    2个单端输入->  具有 miniDSP 的编解码器以均衡信号  ->  200 W D 类放大器

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看看 TAS5634。 它在 10% THD+N 电平下支持230W/8 Ω BTL 立体声配置。

    请注意、它接受 PWM 输入。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    非常感谢您的建议。 该 IC 看起来非常适合我们的用途。

    但我们有点困惑、我们可以将哪个编解码器或 ADC 用于模拟输入以及嵌入式 miniDSP 和 PWM 输出。

    我在网站上找不到任何内容。  

    请提供建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如  、可选择 TLV320AIC3268。 它还集成了 miniDSP 来进行音频处理。 输出应处于"PCM"、这可以直接进入 TAS5634。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 这对我很有帮助。 n´t 知道 PCM 与音频处理中的 PWM 相同!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引用:"...输出应位于"PCM"中、可直接转至 TAS5634..."

    这种说法是否真的正确? PCM 不是进入 TAS5634的正确格式、但 TDM 格式是。  
    请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5634不接受 TDM 信号。 它接受 PWM (或 PCM 输入)。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    是的、你是对的... 但我在数据表中找不到 TAS5634接受 PCM 的任何信息。  

    您在哪里找到了这些信息?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM 是 脉冲编码调制的简称。 在这种情况下、PCM 和 PWM 是相同的。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    由于硬件开发、我对软件/信号不太深入。

    但我的客户希望我只使用器件以完美的规格运行。 这是一家在德国的大公司、这些都是他们的规则。  

    正如数据表中仅说明 PWM 而不是 PCM、这看起来我们运行的器件不是针对放大器芯片的用途而制造的。

    因为我们将 PCM 馈入 PWM。 如果没有信息表明这是完全一样的东西,那么对于不深入了解这种音频的人来说,这是令人困惑的。

    在线器件滤波器会让您更加困惑、因为您可以对 PWM 或 PCM 进行滤波、并从 TI 获得不同的器件结果。

    为什么 TI 这样做、PCM 和 PWM 是相同的?

    你们至少应该将其放入 TAS5634的数据表中、因为它也了解 PCM。 可能是这样:输入:PWM/PCM 或其他内容。

    谢谢!

    此致、Chris