Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:TAS5634
我应该使用哪种模式?
PBTL 模式表示它必须只有2-4欧姆。 我也可以使用8欧姆电阻器吗?
还是最好使用 BTL 立体声模式并保留一个通道不使用?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, TLV320AIC3268
我应该使用哪种模式?
PBTL 模式表示它必须只有2-4欧姆。 我也可以使用8欧姆电阻器吗?
还是最好使用 BTL 立体声模式并保留一个通道不使用?
此致
你(们)好,Christopher
在 PBTL 模式下使用8Ω Ω 负载是可以的、但问题是我们的器件无法在这种大电阻上提供200W 功率。
我们器件可提供的最大功率取决于两个因素:负载电阻和 PVDD 电压。 典型的最大 PVDD 电压为51V、考虑到电路中的压降、通常我们会考虑输出的峰值为49V。 因此、正弦波的 RMS 最多为34.6V。 如果使用8Ω Ω 作为负载、则无论您使用 PBTL 或 BTL、我们的器件都只能提供150W 的功率。
感谢您的回答。
如果我将电压升高到59V,会发生什么情况?
如果我减去您建议在电路中损失的2V、我将获得57V 输出。
40、3V 均方根电压
-> 203瓦
数据表指出、该器件 可承受高达69V 的电压
如果这不是一种好方法、TI 如何让8欧姆的音频功率达到200 W?
我不是固定要使用此器件... 我只需要 D 类功率放大器提供200W RMS @ 8欧姆电阻。
此致
您好!
在超过建议的工作电压的情况下运行器件可能会导致问题。 69V 是绝对最大范围。 在我们的数据表中、我们提供了以下说明、
"应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
这并不意味着器件在这些条件下或在超出建议条件下的任何其他条件下能够正常运行
运行条件。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。"
您能告诉我们200W 输出下的 THD+N 目标吗?
谢谢!
此致、
Sam
感谢您的澄清。
由于硬件开发、我对软件/信号不太深入。
但我的客户希望我只使用器件以完美的规格运行。 这是一家在德国的大公司、这些都是他们的规则。
正如数据表中仅说明 PWM 而不是 PCM、这看起来我们运行的器件不是针对放大器芯片的用途而制造的。
因为我们将 PCM 馈入 PWM。 如果没有信息表明这是完全一样的东西,那么对于不深入了解这种音频的人来说,这是令人困惑的。
在线器件滤波器会让您更加困惑、因为您可以对 PWM 或 PCM 进行滤波、并从 TI 获得不同的器件结果。
为什么 TI 这样做、PCM 和 PWM 是相同的?
你们至少应该将其放入 TAS5634的数据表中、因为它也了解 PCM。 可能是这样:输入:PWM/PCM 或其他内容。
谢谢!
此致、Chris