This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:OCE 位在开启时设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017754/tas5760m-q1-oce-bit-set-at-turn-on

器件型号:TAS5760M-Q1

您好!

是否有关于以下问题的任何更新?

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994731/tas5760m-q1-oce-bit-set-at-turn-on

此致、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    我要向路易斯表示,他将跟踪这一情况。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    您可以向我们分享您的原理图吗?

    您是否短接了 LC 电感器并重试过? 这可以检查电感器问题的 Isat 是否存在。

    当问题发生时、您是否再次检查了寄存器? 是 BTL 吗?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图如所示:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994731/tas5760m-q1-oce-bit-set-at-turn-on

    我将尝试短接电感器。 Isat 如何影响 OCE? 在系统启动时、该寄存器被编程为 BTL。 是否有可能发生变化?

    此致、

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    很抱歉、我没有从链接中找到原理图。 请再次分享。

    如果电感器的 Isat 不够、则会触发 OC 故障。

    如果您设置了 BTL 模式、但未再次触摸寄存器、则无法更改设置。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请查看随附的原理图。

    此致、

    Jacopoe2e.ti.com/.../4314.Output-stage.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    感谢您提供原理图。 您是否能够进行 Derek 建议的测试?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我短接了电感器、但情况更糟:OCE 仍处于活动状态、/SPK_FAULT 输出稳定低电平。

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    如果您断开扬声器连接、问题是否再次发生?

    我在原理图中没有发现明显的错误。 发生问题时、音频输入频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同时、我使用另一个具有不同电路的放大器(TPA3111D1QPWPRQ1)在我们的另一个电路板上进行了测试、这可能会有所帮助。

    参考所附的原理图、我添加了一个电路来检测扬声器上可能存在的断路。 添加的组件是绿色框中的组件。

    通过将电源电压 VCCAMP 增加到20V、我观察到问题:当释放/SD 时、/FAULT 被激活、然后当 I cycle /SD 从 H 再次变为 L 时、它被停用。 这表示短路保护激活(请参阅放大器数据表第7.1段:其他保护需要放大器电源周期)。

    如果重置器 R28值增加(例如从10k 增加到56k)、则问题消失。

    此类信息是否可以为您提供帮助?

    此致、

    Jacopo

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    对于原始系统、在卸下负载时仍然观察到行为? 您是否观察到具有更高阻抗负载的行为? 您是否尝试过不同的电感器、或者能否提供您所使用的电感器的数据表? 我很好奇、如果您的电感器的 Isat 太小、您是否会看到启动电流瞬态可能触发 OC。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    以下是电感器基准:

    https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ap/detail?pn=NRS6045T220MMGKV&u=M

    我点了一些 higer Isat,我会告诉你。

    我在移除负载时确实观察到了相同的行为、我将尝试阻抗高于4欧姆的扬声器。

    此致、

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacopo、

    那么、为了说明您是否在空载时看到 OCE 故障被触发? 您是否有输出的捕获、您是否还可以检查自举电容器的连接。

    请告诉我、较高的等比率电感器是否能够提供改进。

    此致、

    Luis