This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:工艺流程

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028707/tas5828m-process-flow

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5825P

大家好、

我正在寻找介绍 TAS5828M 处理流程的文档、我在数据表"8.3.7数字音频处理"中找到了指向 TAS5825M 处理流程的链接。 这是否意味着 TAS5825M 和 TAS5828M 之间的处理流程是通用的?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto

       TAS5828M 尚未进入大规模生产阶段、它自己的工艺流程文档尚未准备就绪。 块 SRC、AGL、15BQ 等与 TAS5825M 相同、因此我们可以使用5825M 的流程文档作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shadow! 明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    每个数据表似乎具有如下不同的特性描述、但它们都 是相同的?

    TAS5825P

    TAS5828M

    这两个器件对工艺流程都有相同的描述

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kazuto

       对于每个功能块、如 AGL 或 DRC、它们在 PPC3中的参数几乎相同。 我们的客户可以将这些功能块设置为与5825相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    因此、特性说明看起来不同、但 TAS5825P 和 TAS5828M 上设置的实际参数相同、对吧?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto

       PPC3中设置的实际参数与 这两个器件的功能块相同。 但是、这两个器  件当然不会完全相同、可能是 BQ 的数量或某些寄存器地址不同、但这不应影响我们的客户使用它。 使用5825的工艺流程作为参考、并具有一定的灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    毕竟、TAS5825P 和 TAS5828M BQ 编号在设置上是相同的、15个 BQ 如下面 TAS5825P 的屏幕截图所示、对吧?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对何时发布 TAS5828M 有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约时间是今年年底。 但是、您需要检查销售情况以确保其可靠。