This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:TPA2016D2:

Guru**** 1794750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026549/tpa2016d2-tpa2016d2

器件型号:TPA2016D2

大家好,团队我将 TPA2016D2用于我的项目之一,但我无法配置负 dB 设置。

1.我 尝试了数据表中给出的所有方法设置压缩比和设置所有寄存器 WRT 数据表、但在输出端无法实现-dB 电压。

2.我 是 Abele,要达到+Ve dB。

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    请 注意、只有禁用压缩后增益才为正值、如果您已经执行此操作、请分享您的配置详细信息和测试结果、我将检查我们是否可以在实验中复制类似的测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我的输入是3.3V 脉冲(来自微控制器的音调),我需要降低该脉冲的输出振幅(3.3V 至0)。 为了理解本数据表、我需要将压缩比设置为2:1、固定增益设置为-2dB、 但在设置压缩比后、放大器的输出仅等于输入(0dB 变化)。 根据数据表、-ve dB 固定增益也不会改变、+VE dB 也会改变。

    2.是否有任何其他方法可实现-VE dB 输出。 或者我们需要降低 脉冲的输入振幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    我正在设置一个 EVM 进行测试、我预计下周初会有一些结果、我会向您提供进一步的更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    快速更新后、我目前无法测试此器件。 GUI 未与 EVM 通信。 我将使用直接 I2C 通信尝试一些特定设置、但这可能需要一些额外 的时间。

    我将在本周晚些时候提供进一步的更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Ivan Salazar 感谢您 也在使用直接 I2C 进行测试,一旦您的测试完成,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    将在周五之前尝试获取一些更新、否则将告知您是否需要在下周初获得更多时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    很抱歉耽误你的回答。 我测试了 TPA2016D2 AGC 控制上的增益、所附的一些图显示了结果、但总结说不可能实现衰减。 设置为1:1以外的压缩机负增益设置基本上会移动增益斜率偏移、但一旦达到1:1曲线、它就会跟随1:1增益、无衰减。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../TPA2016D2-AGC-Analysis.pdf