This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:过热保护

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027204/tpa3255-over-temperature-protection

器件型号:TPA3255

您好!

我尝试使用 tpa3255在不触发 OTP 的情况下检查最大输出功率。

BTL 连接、条件如下:

Pvdd:48V、Gvdd:12V;Rload = 2 Ω;

我注意到、当输出功率约为100W (输出电流7A *负载电压15V)时、OT 被触发。 此结果 是否符合设计规格?

您还可以分享一些有用的散热方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试是否使用 TI EVM 完成? 我是否可以知道您的输出功率规格? 比如您想要获得的最大输出功率?

    作为焊盘朝上的器件、功率耗散能力密切取决于散热设计、例如您使用的散热器、您是如何进行接触的。 您能否介绍热设计的这些详细信息? 照片可以提供很多帮助。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、我找到了为什么 当我增加输入信号振幅时器件不工作的原因。 这似乎与 OT 或散热器相关的问题无关。 我的输入信号是平衡信号、由 AP 生成、而我在实验中未将电路板 GND 与 AP GND 相连、这就是器件在更大的输入信号振幅下停止工作的原因。 当我将电路板 GND 和 AP GND 重新连接在一起时、它将承受较大的输入信号。 但我无法找到解释这一点的合理理由。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于音频放大器将差分作为输入、我想由于缺少 GND 连接、可能会有一些较大的振幅输入。

    断开 AP/PCB GND 连接时、您可以监控输入波形以进行验证。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PastedGraphic-4.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、还有一个问题要咨询您、我的连接是 PBTL、当我检查 SW_p 节点和 SW_n 节点上的输出波形时、SW_p 和 SW_n 之间存在重叠、尤其是在重负载条件下(大约200W)、这是否正常? 您能帮助解释原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于调制模式。 您能否在空闲状态下发布 SW_P 和 SW_N 波形?  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sam、您好、在空闲状态下、占空比约为50%、未发现重叠。 在 PBTL 配置下、反馈环路是如何工作的?是单独工作还是独立工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 我认为这不是一个真正的问题。 如果您看看重负载条件下的"重叠"、则电压波形上有一个小级。 这表明、当功率 FET 承载一些电流时、它实际上是体二极管续流。 这不是击穿事件。

    谢谢!

    此致、

    Sam