This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:关断爆裂声和电压差

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023029/tpa3255-shutdown-pop-and-voltage-difference

器件型号:TPA3255

您好!

我已经使用 TPA3255设计了一个放大器模块并构建了一个原型。

TPA 处于 BTL 模式。

在测量过程中发现以下问题:

  • 当复位引脚被下拉时、输出上会出现一个音频弹出。 (有时也会出现启动弹出窗口、但并非总是如此)
  • 当我测量扬声器输出时、存在较小的直流电压(在扬声器的引脚之间测量的值为~1V)。
    • 当扬声器断开连接时、也会出现此电压。
    • 两个通道都具有此功能。 (其中一个比另一个差、对于通道 CD 为1.8V、对于通道 AB 为1V)
  • IC 在空闲状态下变热、并在一段时间后进入热关断状态、此时会发出非常明显的噼啪声(可能是由于直流电压所致)。
    • 实际上、播放音乐比在这一点上让音乐空闲更好

CSTART 为47nF

奇怪的是、当音乐播放时、一切都运行良好、空闲时、噪声源稳定且低(如预期)

问题:

什么会导致输出端出现此直流电压?如何解决此问题?

我可以采取什么措施来减少噗声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我刚刚使用示波器进行测量、扬声器输出在460kHz 左右时有振荡(因此不是直流)、这是芯片的 PWM 频率。 (此时芯片处于标称主控模式)

    更新2:

    我已将频率调节电阻器更改为10K (以前为30k)、该模块现在处于主 AM2模式。 这降低了输出上振荡的振幅和空闲状态下的功耗。

    我还将 OC 限制电阻器更改为22K (逐周期电流控制模式下的最大电流)、从而可以达到更高的输出电平。

     另一个问题是关机弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    您能否在"振荡"上布置波形?  

    1V 偏移异常。 是否在未连接负载且器件处于开关状态时发生?  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我将频率调节电阻器更改为10K、振荡的频率已增加至600kHz 左右(这与 AM2主模式开关频率一致)。 由于输出滤波器是一个二阶滤波器、因此从460kHz 到600kHz 的频率将波形的振幅降低约4dB。

    示波器处于交流模式以查看信号!

    在直流模式下、信号如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    您显示的波形是 D 类音频放大器中的正常开关纹波。  纹波以开关频率为单位、远远超出可闻频率范围。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam!

    这是我对该测量的想法、但不确定它是否正常、因为这是我要做的第一个 D 类。

    我现在遇到的唯一问题仍然是关闭弹出窗口。

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!  

    您能提供您的原理图。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、抱歉、我的回答很晚、我在度假。

    原理图如下:

    我一直在查看 C 启动电容器、但该值是 BTL 模式参考原理图中的值。 我想和这个电容器一起看看它是否能解决这个问题。 (根据我的理解、C 启动电容器仅用于启动行为而不是关断)

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    是的、请稍微增大 C_START 值(如68nF、100nF 等) 以查看是否有任何改进。 它控制启动和关断的压摆率。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现输入端的电容器(我为其选择电解电容器)放置不当。

    放大器由双电源供电之前的输入级、基准为该级接地、TPA3255的输入在启动时变为4V、导致它们反极化。

    在进行开关时、电路的行为与评估模块相同。 我发现不需要增加 Cstart 的值。

    我想这里的课程是:

    1.使用 elco 时检查缓冲级和放大器 IC 上的电压

    2.如果可能,请使用陶瓷电容器或非极性电容器进行此连接。