This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204 -输出 I2S 24位无声音

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031109/tlv320aic3204-tlv320aic3204--output-i2s-24bit-without-sound

器件型号:TLV320AIC3204

您好 TI,团队

当客户使用 TLV320AIC3204时、输出 I2S 24位没有声音。 条件:输入2通道48kHz 24位 PCM 格式、有两种输出方法:一种是 I2S 24位、另一种是 I2S 16位。 I2S 16位输出正常、I2S 24位无声音输出。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关这方面的更多信息、例如在两种模式下显示输出波形的示波器截图? 根据我的理解、数据将输出并传输到另一个器件进行解码、因此如果接收器件未正确配置为24位、则可能是低电平或无声音。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是配置问题、因为 I2S 16位工作、但不是24位工作。 默认配置为 I2S 16位、因此请要求它们检查 PAGE 0寄存器27的音频接口设置、并相应地设置格式、字长等作为起始。 如果完成了这一操作、但仍然无法正常工作、则我们需要了解其完整配置。

    此致、

    Peter