This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:音频输入的偏置电压是多少?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820, PCM1862, PCM1860, OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028660/pcm1820-what-is-the-bias-voltage-of-the-audio-input

部件号:PCM1820
主题中讨论的其他器件: PCM1862PCM1860OPA1692
尊敬的支持团队: 

我确认了这一点、并认为偏置电压大约为1.5 ~ 1.45V。
对于满量程输入2Vrms 而言似乎足够了。
我的系统的电源电压是3.3V。前一个模块中的放大器也是3.3V。这意味着放大器输出高达3.3V。
当3.3V 信号进入 PCM1820时、它首先超出负电压限制的规格。
我怀疑偏置不是电源的一半。 由于在系统最坏的条件下有3.3V 输入、我希望避免通过将电源的偏置减半来打破 PCM1820低电压限制。
是否有办法做到这一点? 

此致、
Yukio Oyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最后一个部分犯了一个错误。
    正确、
    我希望避免因偏置到电源的一半而破坏 PCM1820低电压限制。 是否可以改变偏置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio、

    我不确定 您所说的负电压限制是什么、但芯片上的所有器件都具有由无法更改的稳压器控制的电压。

    您遇到的问题到底是什么?

    此致、

    低功耗音频应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的低功耗音频应用团队:

    它是绝对最大额定值造成的限值。 数据表中模拟输入电压的下限为-0.3V。

    在我们的系统中、从前块到模拟输入的输入电压最差为3.3Vpp。 PCM1820的模拟输入偏置可能低于 AVDD/2 (= 1.65V)、因此3.3V 输入电压将导致下限先断开。

    您的答案是否意味着您无法调整模拟输入电压的偏置电压?

    即使添加了外部电路、也无法更改吗?

    我想使用满量程。

    然而、满量程电压只被描述为一个典型值。 如果前块输出限制为2Vrms、它将无法达到满量程、具体取决于器件变化。

    低于满量程并不能超过它、因为它会影响我们的产品规格。

    此致、

    Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio、

    您能否澄清一下您是否尝试用作单端或差动输入?

    只能通过该 ADC 上的差分输入达到2Vrms 满量程、每个引脚上的最大值为3.3Vpp。 如果您将3.3Vpp 放在正负上、您将得到满量程。

    我们不建议使用自偏置、因为数据表的规格是通过交流耦合产生的。

    我们还有其他 ADC 产品、包括在超出满量程情况下 ADC 之前的可编程增益、但不包括此器件。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carson-Sann、

    我将其与 ADC 中的差分输入搭配使用。 我知道2Vrms 是差分输入的值。 在我们的设计中、我要使用 ADC 的满量程、因此我对每个 INxP/M 模拟输入端口应用3Vpp。 但是、当用户输入的值超过产品规格时、波形被削波 到 前块的电源上、并且3.3Vpp 被施加到 ADC 上。 此时、最小电压值低于绝对最大额定值。

    哪个 ADC 具有可编程增益? 偏置电压是否是电压的中心?

    此致、  

    Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio、

    有几个问题可以更好地理解您的问题:

    1.您是否正在使用交流耦合?

    2.是否启用了 DRE?

    3.您能给我发送原理图吗?

    PCM1860或 PCM1862均具有可编程增益。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carson-Sann、

    每个问题的答案。

    1、是的、我们将与22uF 电容器耦合。

    不、我们在信号处理中使用了另一种方法。 使用器件的 DRE 会使我们的信号处理感到困惑。

    不,我不能。  将原理图暴露在外部存在许多障碍。

    但是、可以概述一下。

    前块的放大器电路是一个差分放大器电路、通常用于仪表放大器的第一级。 OPAMP 使用 OPA1692、其电源电压为3.3V。

    感谢您介绍您的器件。

    然而、PCM1860/1862的动态范围对我们来说还不够。 PCM1860/1862的优点是满量程电压输入固定在最大值。

    PCM1820还可以 指定最大满量程电压输入吗? 当由典型值指定时、我们担心模拟输入电压将小于数字满量程。 因此、我们设置的模拟输入电压略大于典型值。 但是、这会导致这种情况下的问题、即无法对 ADC 进行电气保护以防止模拟前端输入过多 通过添加多个电路、 可以对其进行保护 、但这不具有成本效益。

    此致、

    Yukio Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio、

    我需要与系统团队进行交流、并就此与您联系。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukio、

    您无法使用此器件指定所需的满量程、最佳方法是将2Vrms 视为 Vmax。  如果您担心这不会使您达到满量程、请查看 Vref 并 验证它是否符合数据表中的这一段落。

    DRE 的设计可获得123dB 的最大动态范围、但如果没有它、则可降低113dB。

    如果您担心对器件造成电气损坏、请保持在2Vrms 或低于2Vrms 或使用 DRE、否则我们无法保证。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-Sann、您好!

    我知道您无法指定标准的最大值。

    我将在统计上决定它或考虑不同的器件。
    感谢你的建议。

    此致、

    Yukio Oyama