This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:音频线路驱动器 DRV135UA

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135, TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018054/drv135-audio-line-driver-drv135ua

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件: TLE2426

您好,

我想知道 DRV135UA 的一些参数、请参阅以下问题:

1. V+(引脚6)和 V-(引脚5)的最小单电源连接到 GND?  

2. V+的单电源(V-(引脚5)连接至 GND)是否支持5V 或14V?  

3. 输入电压是否需要直流偏置? 所需的 Vin 直流偏置电平是多少?  它是否可以是 V+的一半分频

  另请参见随附的原理图。

谢谢!

TT_Chin

e2e.ti.com/.../DRV135UA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议仅在 GND 引脚处于0V 电势时、使用双电源配置运行此器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    一个月前、我看到您在 E2E 中提出了 DRV135UA 单电源连接解决方案。

    在原理图中、您在 V+上连接了10V、 在 V-上连接了 GND (0V)、将 V+的一半电压除以两个10K 欧姆电阻器、并将其连接 到 DRV135UA 的 GND 引脚。 (请参阅我之前从您的邮件中复制的下面的图片)

    根据您的原理图, 我是否可以将 V+从10V 更改为14V? 请帮助检查随附的原理图。

    感谢你的帮助!

    此致、

    TChin

    e2e.ti.com/.../DRV135UA_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tchin、

    感谢您指出这一点。 我已经和一位同事讨论过、我们已经确定单电源运行正常。 最小额定电源为+/-4.5V、这意味着单电源上的电压为9V、最大电压为+/-18V、这意味着单面电压为36V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您更新有关 DRV135可支持单电源的信息。

    我想再次确认以下连接是否是单电源的正确连接。 或者,您可以看到连接的帮助,以检查电路是否是单电源的正确连接? 对  电路有任何问题?   感谢你的帮助!

    引脚6 (V+):连接至14V

    引脚5 (V-):连接至0V (接地电平)

    引脚3 (GND):V+的一半。(除以两个电阻)

    此致、

    Tchin

    e2e.ti.com/.../DRV135UA_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tchin、

    这看起来是正确的。 在14V 电压下运行就足够了、您可以在 GND 引脚上提供7V (中间电源)的电平位移。 只需确保您的输出负载也以1/2 Vs 为基准、如我的仿真中所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。

    我看到仿真中有两个21.666mV 和-42.9309mV 的电压指示。  电压是什么意思?

    顺便说一下,RL1和 RL2的值300欧姆是否 只是一个基准,与任何电路无关?

    如果我们有一个介于 DRV135的+Vo/-Vo 和音频代码的 Line_in_P/N 之间的直流块电容器,DRV135是否仍然需要中间电源的输出负载基准?  有关电路的更多详细信息、另请参阅随附的。

    感谢你的帮助!

    此致、

    Tchin

    e2e.ti.com/.../DRV135UA_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对我的问题有任何反馈?

    感谢你的帮助!

    此致、

    TChin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海尔·克里斯

    是否有任何讨论反馈?

    此致、

    Tchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TT、

    Chris 本周正在度假。 我不经常与 DRV135合作、但我会一直努力提供帮助、直到他在下周回来。

    我查看了您的原理图、在 DRV135输出端添加直流阻断电容器应该无需将输出负载连接到中间电源。  

    查看电路的其余部分、我稍微关注引脚3、GND 引脚返回到10千欧电阻分压器中的阻抗。 它相当于5千欧姆、这非常高。 我建议使用 电容分压器绕过电阻分压器 、即考虑在每个10千欧电阻器上放置一个10uF 或更高的电容器。 这将显著降低阻抗、并有助于保持 DRV135性能。 或者、使用 TLE2426等电源分离器、并在每个电源与其输出之间使用旁路电容器。

    https://www.ti.com/lit/ds/slos098d/slos098d.pdf

    如果您可以等到 Chris 下周早些时候返回、我认为最好听取他对您的应用的意见、因为他对 DRV135最了解。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    好的、我可以等到 Chris 本周回来。

    感谢你的帮助!

    此致、

    Tchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tchin、

    输出具有21.6mV 和-42.955mV 的原因是输出上没有直流阻断电容器。 如果添加了它们、则负载不需要以中间电源为基准。 在下面、您可以看到 Vout-和 Vout+值现在为0V。 为了适应单电源运行、在接地引脚上可以看到7V 的共模电压电平位移。 此外、我在 R2 = 10k 上添加了一个滤波电容、以滤除此节点上出现的任何电源噪声。 或者、Tom 建议的电源分离器也是一个不错的选择。 300欧姆负载电阻只是一个参考示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tchin、

    我还想跟进频率响应。 我的最后一篇文章显示了470nF 和300欧姆负载。 这两个分量将影响频率响应。 请参见下面的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好的、感谢您的大力支持!

    顺便说一下,您能否分享您在上述电路中使用的仿真工具?  

    此致、

    Tchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tchin、

    很高兴能提供帮助! 我使用的工具是我们的免费 Spice 仿真器 Tina TI。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    如果我的任何回答被标记为"已解决"、这将对我大有帮助。 如有任何疑问、请随时与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好的、谢谢!

    此致、

    Tchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我还有一个需要与您讨论的项目。  

    在上面仿真的电路中  、DRV135UA 的 Vin 前面有一个直流块电容器(C3)。 因此、DRV135UA 的 Vin 上的直流失调电压为0伏。

    但是、如果直流偏移为0伏、则最小摆幅电压小于0伏。 您可以看到您之前发布的以下波形。我们可以看到最小电压为-1伏。  

    数据表定义了 Vin 的电压范围介于 V+和 V-之间,根据原理图 V-连接到 GND (0伏),这意味着最小电压(-1V)超出 V-(0)。 您 对此有什么顾虑吗?

    此致、

    Tchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tchin、

    共模在 GND 端子上移位、因此输入端子的电压(VCM)与器件的 Vos 相同。 如下图所示、输入相差16.82mV。  

    这是在内部实现的、如下面的简化版原理图所示。 如果 A1同相端子的共模电压为7V、则反相端子也接近7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好的、感谢您的回答。

    此致、

    TChin