This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:用于音频放大器的低侧电流监控器

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031942/tpa6211a1-low-side-current-monitor-for-audio-amplifier

器件型号:TPA6211A1

对于此音频放大器器器件型号:TPA6211A1、单端应用电路如下所示。 如果在引脚7和接地之间放置一个低侧感测电阻器、它会减小最大输出电压摆幅。 只需确认该接地漂移仅影响输出、而不影响输入。 输入仍然以接地为基准、而引脚7将是一些低电压偏移。

在执行此操作时、是否需要注意任何其他预注意事项、或此部件是否正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内部偏置可能能够校正 GND 引脚上的低偏移电压、我会在实施前对其进行测试、但看起来不错。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您回来、我已经测试了它的工作原理、您是否有任何有关内部偏置电路工作/外观的说明/详细信息以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、不幸的是、我可以获得/分享的细节不多、但它基本上是一个连接到旁路电容器的中轨偏置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    啊、我明白、谢谢!