This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:驱动自动变压器&放大器;压电传感器时的 LC 滤波器组件选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031519/tpa3255-lc-filter-component-selection-when-driving-autotransformer-piezo-transducer

器件型号:TPA3255

您好!

我尝试使用 BLT 配置中的 TPA3255 D 类功率放大器、通过具有正弦波形的自动变压器来驱动压电传感器。 自动变压器用于提升传感器上的驱动电压、这是我尝试达到的输出电平所必需的。 此外、还选择了自动变压器的次级电感(642uH)、以抵消谐振时压电传感器的电容。

鉴于系统的目标带宽为60-80kHz 正弦波输入、我已将应用的 TPA3802的 PWM 调制频率增加到600kHz。

自动变压器的初级侧具有~15uH 的电感。 自动变压器的匝数比 NS/NP 为~6.5。 在谐振(67kHz)时、压电体应显示为位于自动变压器次级侧的200欧姆电阻器。 我认为该阻抗应在初级侧反射为~4.7欧姆。

我使用了 TI 的"D 类 LC 滤波器设计器" Excel 文档以及"LAA701A"应用手册作为参考、尝试为2类共模滤波器计算合适的 L 和 C 值、我认为这些值是在测试电路中的 A 和 B 输出中实现的。

从电气角度来看、我意识到我的负载更复杂、更复杂。LC 网络驱动的更典型的4或8欧姆扬声器。 例如、我不确定 Zobel 网络是否适合我的应用。 我怀疑它可能会被赋予我的负载的频率响应性质。 我还想知道、在选择超过截止频率(90kHz)的 L 和 C 值、滤波器类型(共模)、输出配置(BTL)、负载因数(0.5)和~ 4.7欧姆的 Rload 时、是否还应考虑其他因素。

谢谢你

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经添加、当然、在选择电感器时、流经自动变压器初级的电流也将成为一个因素。 在选择滤波器中的 C 值时、一次侧峰值电压也是一个因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    Zobel 网络通常出于 EMC 考虑、但器件只能使用输出 LC 滤波器运行。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Luis。

    肖恩