This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:PCM1862关于内部 PGA 的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022670/pcm1862-question-for-pcm1862-regarding-internal-pga

器件型号:PCM1862

专家您好!

我对 PCM1862的内部 PGA 有疑问。
您会回答以下问题吗?

1.您是否会根据配置步骤(0.5dB)提供 PGA 增益误差的最小/最大数据?(例如、它是0.5dB+-0.2dB)
2.当我们将 PGA 增益配置为导致饱和时、是否存在除输出数据 spatulation 之外的任何问题?(例如、将2.1Vrms 输入的增益配置为+32dB)
3.当我们在 不停止 I2S 的情况下更改 I2S BCLK 的频率时、是否存在对器件造成损坏的类似风险?
我们预计可以将音频输入信号转换为0dB、但我们观察到、在特定条件下、音频数据失真约为-2dB、如下所示。 您是否会告诉我以下行为是否符合预期?
 我们将通道配置为差分和15.5dB、并输入小于2.1V 的模拟音频信号。 然后、我们期望我们可以观察到信号不失真、直到数字音频输出达到0dB。 但是。 数字音频数据 的失真范围为-2.1dB。

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我将查看您遇到的这些问题、并在本周结束前返回

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    该规范目前不存在、但预计在5%以内

    2.不建议有意削波、因为它可能会意外地提高 THD+N 的水平

    3.它不会损坏器件,但会引入时钟错误和可能的不规则数据输出

    4.如果我理解您的要求、则不是100%、但如果查看下图、您可以观察到失真在达到0dB 之前是如何上升的

    请告诉我这是否能回答您的问题

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    感谢你的答复,很抱歉我的答复。
    1.我明白了
    2、我们可以接受输出数据的削波、因为输入振幅的增益过大。
    3.我们将在这种即时 I2S 时钟变化期间禁用从 PCM1862接收 I2S 信号的器件。 因此、可以忽略时钟误差和不规则的 I2S。
    4.对不起,我的解释很便宜。 客户在约处观察到"削波" -2dB。 您的显示图显示 THD+N @0dBFS 输入为-80dB、因此我认为在输入信号超过0dB (包括15.5dB 内部增益)之前、我们不应有任何削波。
    此外、当它们使用单端输入模式时、直到输出数据达到0dBFS 时、它们才会有任何削波。
    但是、当使用差分模式输入作为单端输入(将输入的一侧短接至 GND)时、它们观察到-2dB 处的削波。
    您能否告诉我、为什么只有差动输入模式才会发生意外削波?

    此外、我收到了有关该器件的新问题。
    您还会回答以下问题吗?
    我们的客户希望在检测到削波输入时在 INT 引脚上置位信号。 因此、它们启用了0x60位4 POSTPGA_CP。
    然而、PCM1862的行为仅监控模拟信号、并且忽略由于输出数据而导致的数字 PGA、即使 INT 引脚未置为有效、也会被削波。
    此外、我找到 了 DPGA_CLIP_EN (0x05位5)寄存器
    是否应启用 DPGA_CLIP_EN 以监控包括 DPGA 在内的削波?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您提供更多的解释、我将与您的第5个问题一起进一步探讨。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    是否有任何更新?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您对5的耐心。 我将启用 DPGA_CLIP_EN 以获得削波检测、因为削波检测仅在数字 PGA 之后发生。 DPGA_CLIP_EN 是使能系统检测的实际位、而 POSTPGA_CP 实际上只是为检测启用中断。 这似乎数据表应该更清楚、感谢您指出。

    至于4. 您能否向我提供如何将增益设置为15.5dB、就像模拟与数字增益相比有多少增益? 也使用 MICBIAS 以及电阻器值(如果是)。

    您还考虑过在情况下使用自动增益控制、并了解增益会变为什么?

    我期待着再次听到

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen-San、

    我得到了有关问题4的详细波形、并将通过邮件进行分享。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    我看到您的电子邮件、并将在此处回复电子表格、然后关闭此主题。

    最棒的

    Carson