This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:关于 tlv320aic3x-codec 1-001b:无法同步寄存器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030842/tlv320aic3104-about-tlv320aic3x-codec-1-001b-unable-to-sync-registers

器件型号:TLV320AIC3104

如何解决这个问题

root@imx8mevk:~# aplay Front_Center.wav
播放波'Front_Center.wav':[ 82.371920] tlv320aic3x-codec 1-001b:无法同步寄存器0x3-0x3。 -6.
有符号16位小端序、速率48000Hz、单声道

内核版本为4.14.98、NXP imx8mm 中使用了芯片

设备树  

tlv320aic3104_clock: tlv320aic3104_clock
                    兼容 = "固定时钟"
                    #clock-cells = <0>
                    时钟频率 = <24576000>
                };
sound-tlv320aic3x {
        兼容 =" 简单音频卡"
        simple-audio-card、name = "imx8mm-evk-codec"
        simple-audio-card、format = "I2S"
        simple-audio-card、bitclock-master = <&dailink0_master>
        simple-audio-card、frame-master = <&dailink0_master>

        简单音频卡、CPU {
            ??Sound-Dai = <?Sa义3>;             
        };
        dailink0_master: simple-audio-card、codec {
            sound-dai = <&tlv320aic3x>
            时钟 = <&tlv320aic3104_clock>
        };
    };
i2c2 {(&I)
    时钟频率 = <100000 >;
    pinctrl-names = "default"
    pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c2>
    状态 = "正常"

    tlv320aic3x: tlv320aic3x@1b {
        兼容 = "ti、tlv320aic3104"
        #sound-di-cells = <0>
        reg = <0x1b>
        RESET-GPIO = <&GPIO4  28  GPIO_ACTIVE_LOW>
        状态 = "正常"
    };
};
Saa3 {(&S)
    pinctrl-names = "default"
    #sound-di-cells = <0>
    pinctrl-0 = <&pinctrl_sa3>
    分配的时钟 = <&clk  IMX8MM_CLK_SAI3>
    分配的时钟父级 = <&clk  IMX8MM_AUDIO_PLL1_OUT>
    分配的时钟速率 = <24576000>
    状态 = "正常"
};
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8月30日前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们无法支持与驱动程序相关的查询