This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:音频论坛

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021417/tlv320aic3100-audio-forum

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

我的客户在 MDVR 项目中使用 TLV320AIC3100、只需使用3100的 DAC 模块即可播放音频。 现在、我发现了一件困惑的事情、可能需要您的帮助。 在客户应用中、MCLK=12.288MHz、采样率为8kHz、因此我认为客户不需要 PLL、那么配置如下:

Page0 reg4 0x00

Page0 reg11 0x82

Page0 reg12 0x83

Page0 reg13 0x01

Page0 reg14 0x00

在上述配置中、没有音频输出、但当我启用具有以下配置的 PLL 时:

Page0 reg4 0x03

Page0 reg5 0x94

Page0 reg6 0x01

Page0 reg7 0x00

Page0 reg11 0x82

Page0 reg12 0x83

Page0 reg13 0x01

Page0 reg14 0x00

采用上述配置时、音频正常。 但在上述配置中、采样率为144kHz、不等于8kHz。 这是异常的。 但是、当我使用以下配置时、音频会产生噪声。

Page0 reg4 0x03

Page0 reg5 0x94

Page0 reg6 0x01

Page0 reg7 0x00

Page0 reg11 0x86

Page0 reg12 0x92

Page0 reg13 0x01

Page0 reg14 0x00

那么、您能不能告诉我为什么会发生这种情况呢? 谢谢!

B.R

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在27/2前作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延误表示歉意。 请尝试以下操作吗?

    Page0 reg4 0x00

    Page0 reg11 0x81

    Page0 reg12 0x8C

    Page0 reg13 0x00

    Page0 reg14 0x80