This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:适用于 Android 9.0的 DRV5825P 数据表和驱动程序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019235/drv5825p-drv5825p-data-sheet-and-driver-for-android-9-0

器件型号:DRV5825P
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好!

我们的客户使用此功率放大器、请向我们提供 Android 9.0的数据表和驱动程序代码。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表可在产品文件夹 https://www.ti.com/product/DRV5825P 中找到。 我们没有可提供的驱动程序、但我们的 PPC3软件可以帮助您生成报头文件、该文件可通过 i2c 序列导入到固件中以配置器件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

      请     为我提供 PPC3软件、最好直接为我提供 I2C 序列。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          您可以通过此网站https://www.ti.com.cn/product/cn/DRV5825P?keyMatch=DRV5825P&tisearch=search-everything&usecase=GPN 申请

          还需要 TI.com 帐户。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交申请、但尚未收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          您可能需要等待至少一天才能获得批准。 如果仍然没有收到邮件、请直接联系我(leon-peng@ti.com)。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经运行了 ppc3软件、但在关闭了所有选项的情况下、仍会生成数千个寄存器序列。 这是否正常?从数据表中只能看到78个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        如下图所示、TAS58XX 系列具有内部 mini-DSP、寄存器结构分为帐簿/页/寄存器。 数据表中的寄存器仅适用于 book0/page0。 更多 DSP 寄存器您可以参考 TAS5825M 处理流程。(仅供参考、因为它只有 TAS5825M DSP 寄存器)

    https://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf?ts=1627522248578&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5825M

         

         

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       感谢您的回答。您的意思是迷你 DSP 初始化寄存器也是必需的、对吧? 由于我们有三个 IC、因此所有寄存器都需要发送10000以上的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        并非所有寄存器都需要在启动期间写入、但由于我们需要多次更改书籍/页面、因此它也具有很大的代码大小。 建议使用从 PPC3软件转储的初始脚本。

    Leon