This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:在本地播放声音、但在通话过程中没有声音

Guru**** 2578925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, AM5728, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030458/tlv320aic3212-sound-getting-played-locally-but-no-sound-during-call

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: AM5728TLV320AIC3104
您好!
用于 audocodec tlv320aic3212的驱动程序已成功在基于 AM5728 SOC 的定制板上注册。
aRecord 和 aplay 应用程序都可以在自定义板上分别捕获和播放语音。
但是、当使用 pjsip SIP 栈向 Linphone 应用程序或运行相同 pjsip 应用程序的另一个自定义电路板进行 VoIP 呼叫时、听不到声音。
总而言之、无论是麦克风都无法向另一端点发送语音、还是在定制板上使用语音解码器 tl320aic3212听到来自远程端点的声音。
此外、我们的定制板基于 AM5728 EVM。 EVM 中存在 tlv320aic3104音频解码、 在音频调用期间工作正常。
我知道 TI 官方不支持 TLV320AIC3212编解码器。
但是、我通常会问 、为什么音频解码器件在呼叫过程中无法工作、而是在 本地播放/录制声音/音乐时工作。
请在这方面提供帮助!

 Vishal Maheshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 目前、我们无法支持与驾驶员相关的问题。

    但是 、在您进行调用时、您可能会尝试使用示波器查看编解码器上的 I2S 波形。 这可能会带来一些深刻的见解