This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:BSTOUT 下的外部 LDO

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4250-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022052/pcm6240-q1-external-ldo-under-bstout

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B4250-Q1

大家好、

如果80mA 不够、我们是否可以在升压输出下添加50mA~100mA 外部 LDO 或跟踪 LDO (跟踪/复制 MICBIAS 电压)?

请给我你的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的、您只需确保相应地设置 MBIAS_HIGH_CURR_THR S[7:0]寄存器即可。

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、

    感谢您的建议。

    我有两个问题。

    1) 1)在哪里监测 MBIAS_HIGH_CURR_THR 的电流?(升压电路的输出或集成 LDO 的输入/输出)

    2) 2)升压转换器是否具有开关电流限制? 如果是、阈值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要就此与系统团队进行核实、感谢您的耐心、

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、

    明白了。 我将等待、请更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MICBIAS 和 Boost 具有独立的阈值、但限制为100mA、器件应正常工作、 尽管我们不直接在数据表中说这是一种可接受的运行模式、但如果选择以这种方式使用、则不能保证数据表中所有波特率都是低的规格。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson-San、

    如果客户将 TPS7B4250-Q1 (50mA 跟踪 LDO)连接到 BSTOUT 并消耗100mA 电流(MICBIAS+TPS7B4250)、您能否确认哪些参数可能超出数据表规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在谈到本节时指出、80mA 是 MICBIAS 的最大驱动电流

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们在离线讨论的那样、来自 BSTOUT 的输出电流应该被限制在80mA。

    如果我的客户需要>80mA 的输出、我将更改我的建议。

    谢谢、