This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101噪声

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029736/tlv320dac3101-tlv320dac3101-noise

器件型号:TLV320DAC3101

您好 TI,团队

 我的客户在更改音频通道时发现 TLV320DAC3101的声音输出异常。 是否有任何解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能提供更多具体信息吗?   您可以提供的任何其他信息>什么是"异常声音"? 他们是在原始信道上还是在其更改为的信道上听到它?  

    我们需要更具体的信息来了解该问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash,

    目前、我的客户有3个输入到 TLV320DAC3101、WIFI 和 BLE 的音频信号通道 I2S 的两个音频信号通道、AIN1/AIN2连接到手机或本地音乐。
    2. WiFi 和 BLE 的两个音频信号是 I2S 输入的,此通道没有问题。 当信号切换到 AIN1/AIN2时、将出现 POP 声音。 尝试先切换模拟输出静音、然后将 AIN1/AIN2切换为模拟当输出打开时、在模拟输出打开时 POP 声音仍然存在。 同时、播放音乐时会发出 POP 声音。
    3.关闭 D 类电源,然后打开 AIN1/AIN2以打开 D 类电源。 打开 D 类电源后,POP 声音仍然存在。 同时,在播放音乐时将发出 POP 声音。
    4.模拟输出静音和 D 类断电两种方法在 TI EVM 测试中未找到 POP 音调、但 POP 音调可以在客户电路板上完全重现。 请帮助查看原理图和代码是否有问题

    e2e.ti.com/.../i2c.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们目前正在详细介绍您的描述和配置脚本、我们将在今天结束前提供更多意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、根据项目符号4、我的理解是否正确、即您没有在 EVM 上看到弹出消息、而是只在定制板上看到?
    您能否在原理图上分享有关模拟输入连接的更多详细信息? 与 EVM 相比有哪些差异? 该原理图显示的音频信号路径很少。

    当您更改为模拟输入时是否会发生弹出? 还是为输出加电时? 我不清楚它是否始终相同、或者根据测试、在不同的时间发生弹出。 如果您可以提供您正在执行的测试的列表、并且在观察到弹出时、这会很有帮助。

    但是、如果在 EVM 上看不到 POP、则可能很难在我们一侧进行调试。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

    1,根据项目符号#4、我的理解是否正确、即您没有在 EVM 上看到弹出消息、而是只在定制板上看到?

     是,仅在 定制板上 POP。


    2,您能否在原理图上分享有关模拟输入连接的更多详细信息? 与 EVM 相比有哪些差异? 该原理图显示的音频信号路径很少。

    详细路径请参见附件

    e2e.ti.com/.../TLV320DAC3101.pptx

    3,当您更改为模拟输入时、是否会发生爆音? 还是为输出加电时? 我不清楚它是否始终相同、或者根据测试、在不同的时间发生弹出。 如果您可以提供您正在执行的测试的列表、并且在观察到弹出时、这会很有帮助。

    只要您切换 AN1/AN2、就会有 POP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、我知道使用 AN1/AN2时有 PoP、启用此功能时是否会发生这种情况? 还是在为输出驱动器供电或取消静音时? 如果我无法重现问题、我需要尽可能详细地了解行为。

    我将在几天后查看其他信息并提供更多评论。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、从所附文件中的其他信息可以看到 、音频解码器和 TLV320DAC3101的模拟输入之间似乎根本没有耦合电容器。 请在这些线路中放置几个串联电容器以进行交流耦合、PoP 可能由两个器件的内部偏置之间的冲突引起。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师