This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:音量控制

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023476/tas2563-volume-control

器件型号:TAS2563

我按照这篇文章概述了如何将音量寄存器设置为控制音量。 我使用了数据表(DVC_PCM  0x5092 BEE4)中列出的最大音量、但这似乎不会影响音量。 我在 ROM 模式下运行、因此我只需打开芯片并开始通过 I2S 发送数据。 我已验证卷的默认读数是否如数据表(0x4000 0000)中所述进行读取、并被提升至最大值(0x5092 BEE4)。 是否需要执行其他操作来更改扬声器音量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PPC3中的智能放大器调优过程、TI 建议采用以下几种方法。 建议首先调整输入增益。 它位于音频处理页面的右上角(用音量图标表示)。 首先对其进行调优有助于提高整体音量。 但是、如果输入增益设置得太高、则可能会发生额外的失真、因此必须尝试最适合您的应用的噪声。

    在输入增益之后、DRC 还可以帮助提高输出音量。 DRC 也位于"音频处理"页面中。  对于 DRC 的阈值部分、TI 建议使用-20dB 的电平、其比率为4:1。 TI 还建议增益为0dB 至2dB。 您可以在此处尝试的另一项操作是、在增大补体增益的同时、降低较旧版本的输入增益、以增大音量。

    请告诉我、这些步骤中是否有任何一个能帮助您提高音量。 如果没有、我会继续寻找其他方法。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、  

    我有兴趣采用您的 DRC 设置来提高输出音量而不会造成失真。 您能不能帮助我理解"TI 建议 DRC 阈值部分的-20dB 电平与4:1的比率"这一说法是什么意思?  

    我正在查看 DRC 配置、但我对如何应用您的建议感到很损失。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tianyu、您好!

    我很抱歉以前不清楚。 阈值、偏移和比率列内的值可进行试验。 但是、在高频图上方、有"DRC 增益(dB)"部分。 建议将其保持在0和2dB 之间。 我的第一个建议是将高频图形上的区域2行更改为[-20、0、4]。 尝试体验一下、如果它的音质仍然不是很好、请告诉我。

    有一篇有关智能放大器调优/DRC 指南的文章、您可能会发现它很有用: https://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf?ts=1628176645489&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS2563

    谢谢、

    Elizabeth Weichel