This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:声音有噪声和失真

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030188/tas2505-q1-sounds-have-noise-and-distortion

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

大家好、

客户使用 TAS2505-Q1。

上电后、输入1.25kHz 正弦波形。 最初5分钟~10分钟时,声音播放正常。 但10分钟后、声音变得失真。

测量了 tas2505的输出当声音失真时、我没有看到输出异常。 请参阅下面的。 客户也更换了新扬声器、问题相同。  

我们还进行了以下测试:

1.  当客户使用 BCLK 作为时钟时,BCLK 为3M,CODEC 为 CLKIN 为 PLL_CLK (PLL_CLK=4*BCLK),存在上述问题。

2.将时钟更改为 MCLK 时、MCLK 为24M、CODEC 为 CLKIN 为 MCLK、 播放30分钟时未发现声音失真。 我们怀疑这个问题与时钟有关。

使用 MCLK 作为时钟时、MCK 为24M、CODEC 为 CKIN 为 PLL_CLK (PLL_CLK=4*MCLK)、无法播放正常声音。

您能否分享有关 CODE_CLKIN 选择的评论? 为什么我们使用 MCLK 可以解决问题、但 BLCK 和 PLL_CLK 无法解决?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能否在器件寄存器上共享时钟配置设置?

    如果 PLL 设置不正确、可能是时钟随着时间的推移而变化、并且在某个时候它无法再锁定到输入时钟。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否说明您需要哪一个寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户只能设置以下寄存器,其他为默认值。 如果有问题、您能帮您检查一下吗? 问题非常紧迫、期待您的回复。 谢谢。

      寄存器 μ A            值 μ A

      {0x00、             0x00}、//页切换到页0

     {0x3c、             0x01}、// DAC 指令编程 PRB #1

     {0x04、             0x47}、// CODEC _CLKIN

     {0x05、             0xa8}、

     {0x06、             0x02}、

     {0x1b、             0x30}、//编解码器接口控制字长= 32位。BCLK&WCLK 输入。I2S 主控模式。

     {0x1c、             0x00}、//数据时隙偏移00

     {0x0B、             0x81}、// DAC NDAC 上电、 NDAC=1

     {0x0c、             0x82}、// DAC MDAC 加电、 MDAC=2

     {0x0d、             0x00}、// DAC OSR (9:0)->DOSR=128

     {0x0E、             0x80}、// DAC OSR (9:0)->DOSR=128

     {0x3f、             b0}、//仅 LDAC 已通电。dac 路径设置 LDAC 和 RDAC 的 LDAC 数据单声道。 RDAC 数据已禁用。软步骤1 (每个 FS)。

     {0x40、             0x04}、//左声道的 DAC 音量未静音。右 DAC 静音。

     {0x41、             0x00}、// LDAC 数字增益0dB

    e2e.ti.com/.../tas2505_5F00_reg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我理解紧迫性、但我有几个项目正在进行中、我将优先添加这一项目。 让我检查一下电子邮件中共享的信息、并在明天返回给您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我已通过内部电子邮件回复、请告诉我此处或电子邮件是否需要任何进一步的支持。
    现在将其关闭、但您始终可以回复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师