主题中讨论的其他器件: TAS2505
大家好、
客户使用 TAS2505-Q1。
上电后、输入1.25kHz 正弦波形。 最初5分钟~10分钟时,声音播放正常。 但10分钟后、声音变得失真。
测量了 tas2505的输出当声音失真时、我没有看到输出异常。 请参阅下面的。 客户也更换了新扬声器、问题相同。
我们还进行了以下测试:
1. 当客户使用 BCLK 作为时钟时,BCLK 为3M,CODEC 为 CLKIN 为 PLL_CLK (PLL_CLK=4*BCLK),存在上述问题。
2.将时钟更改为 MCLK 时、MCLK 为24M、CODEC 为 CLKIN 为 MCLK、 播放30分钟时未发现声音失真。 我们怀疑这个问题与时钟有关。
使用 MCLK 作为时钟时、MCK 为24M、CODEC 为 CKIN 为 PLL_CLK (PLL_CLK=4*MCLK)、无法播放正常声音。

您能否分享有关 CODE_CLKIN 选择的评论? 为什么我们使用 MCLK 可以解决问题、但 BLCK 和 PLL_CLK 无法解决?
谢谢你。