This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:通过 STM32H757iEVAL 板在 I2C 和 I2S 上进行线缆连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031405/tas2770evm-wire-on-i2c-and-i2s-with-stm32h757ieval-board

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

你(们)好。

我是 Tas2770 EVM 的新用户。 我正在寻找将具有 STM32H757i-EVAL 的 Tas2770EVM 连接到 I2C 和 I2S (SAI)以进行音频开发的说明。  

是否有可用的参考文档和源代码?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    对于立体声 TAS2770 EVM、您可以在输入接头上从 STM 板上接入外部 I2S、然后设置 J2跳线以选择外部源。

    有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南: www.ti.com/.../slou497.pdf

    在这种情况下、TI 不为 STM32提供任何参考代码。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供相关信息。

    如果我想从输入线而不是 USB 主机源获取音频数据、我是否必须设置跳线或寄存器?

    BRS、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当您从线缆输入 I2C/TDM 数据时、必须连接跳线 J2和 J6。 EVM 用户指南第7.1.2节详细介绍了此连接。

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Atiq 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 欢迎你。 很高兴知道它能为您提供帮助。