This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:定位器增益未链接到主音量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031893/tas5805m-spatializer-gain-not-linked-to-master-volume

器件型号:TAS5805M

我正在尝试在 TAS5805M 上实现定位器功能。 我发现在 PurePath 控制台中降低输出音量(标题栏上的滑块)时、定位器信号(如果您愿意、则为"湿"信号)根本不会衰减-音量混合器仅会衰减常见的 L/R 信号。 即使集成到适当的电路中(不使用 EVM)、在5805内降低音量也只会影响"中心"信号、而不会影响已空间化的 L 或 R 信号。 我可以想到的唯一非正式解决方案是使用源器件(在本例中为蓝牙 SOC)来控制发送到5805的信号增益。 遗憾的是、这对我来说不是可行的选择、因为 PCB 布局已经完成。 这是错误吗? 是否有权变措施? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    定位器处理块位于容积处理块之后、因此会受到影响、但对于定位器、声音会重新引入滤波、然后电平控制再添加回信号链。 如果要影响空间化信号、则需要调整电平控制。 不应出现衰减不足的情况、但您一侧的感知差异可能主要取决于您将空间化信号添加回原来的事实、但如果您测量 RMS 输出、您应该能够看到差异。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我感谢您的快速回答。 我已经做了更多的实验、但我仍然无法使定位器信号与主音量控制一起工作。 但我也认为我误解了你的解释。 您所指的电平控制在哪里? 我使用了一首以声乐为中心的歌曲。 当音量减小到零时、声码将完全消失、剩下的所有信号都是来自定位器效应的经过清晰处理的信号。 当相应地设置主音量时、我希望所有音频都变为零音量。 我丢失了什么? 或者、您是否能够确认 开发套件的正确操作?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将使该主题脱机、并通过电子邮件向您发送有关定位器配置的更多详细信息。

    此致、

    Luis