This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:滤波器设置问题

Guru**** 2516890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027944/tlv320aic3120-filter-setting-questions

器件型号:TLV320AIC3120

 大家好、

我的客户 正在尝试通过   第4页和第8页的寄存器配置滤波器。

DAC 的第8页由 GUI 配置、但他们难以配置 ADC。

请帮助我们解决以下问题?

DAC 器件

・对系数进行编程时、当它们 像"w 30 02 xxw 30 03 xx"那样逐步写入时、输出不会改变。

但是、当连续写入"w 30 02 xx xx"时、它起作用。

因此 、他们将 依次对其进行编程。  此系数编程程序是否有任何时序限制?

 

Δ Σ ADC 器件■

・我的客户希望配置 ADC LPF 或 HPF 以及 DAC。  

在这种情况下,编程的寄存器是否为 Page4 Biquad 滤波器(寄存器14-63) ?

・当像  DAC 那样设置 ADC 双二阶滤波器时、 是否应该 将不是0的 BiQuad 编号 应用于 ADC 处理块、例如 PRB_R5?

・您能告诉我如何推算 ADC 滤波器系数和滤波器编程序列吗?  

・ ADC 是否具有 诸如 DAC  Page8 add:01h 之类的使能寄存器?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="360827" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1027944/tlv320aic3120-filter-setting-questions "]配置[/quot]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在下一次 I2C 写入之前停止了? 看起来好像您进入了自动递增模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不处于自动递增模式、则必须在停止后等待4.7us 才能进行下一次启动

    在自动递增模式下、无需在连续字节之间等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会选择 PRB R5 来选择5个双二阶滤波器

    W 30 3D 05

    在第4页上,过滤器代码可以由寄存器14-63编写 。  可以写入5组。

    我想您应该能够使用 EVM 软件中的 DAC 滤波器工具来推算这些值。

    W 30 51 80  似乎是唯一一条与 ADC 相关的命令、我可以找到用于打开。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    感谢你的帮助。

    当修改 EVM 上的 DAC 滤波器系数时、第4页寄存器66后面的寄存器值也会更新。

    ADC 也不需要编程相关寄存器值、对吧?

    下面   的序列是否正确?

    编程 PRB R5 ->编程系数至第4页->启用 ADC (w 30 51 80)

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    我目前没有 EVM、但我认为此 ADC 编程序列是正确的。

      第4页上的过滤器代码可由寄存器14-63编写  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    非常感谢、 现在 ADC 设置 工作正常。

     但是、在选择具有 LPF 的 Butterworth2时、我的客户发现了一些问题。

    将截止频率设置 为>2800Hz 时,1000Hz 的信号电平 会 变小。  在 ADC 和 DAC 上都发生了该问题。

     EVM 上已确认此问题。 它们输入1000Hz 正弦波并 在编解码器上执行回送、并检查了 HPOUT 波形。

    请帮帮我。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8月30日前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1kHz 信号降低了多少? 如果我们为低通滤波器设置2800Hz 的截止频率、则输出将在2800Hz 时为原始输出的70%。 但这也意味着较低的频率也会出现一些衰减

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    它 衰减了3dB。

    我将向您介绍离线条件和波形的详细信息。

    有趣 的是、我的客户说、当截止频率超过2800Hz 时、信号电平在宽频率范围内衰减、而不仅仅是1000Hz。

    仅当选择 ButterWorth2时才会发生此问题、而在选择 ButterWorth1时不会发生此问题。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件中给出了巴特沃斯滤波器问题的一些答案